结果:找到" layout 电机控制器",相关内容1000条
- 原理图PCB代画板工业控制设计开关电源设计
- 十年工程师、业余接单、原理图PCB代画板工业控制设计开关电源设计、AVR单片机,STM单片机开发、合作邮箱:yuze_cn@163.com
- 所属专栏: 项目外包 标签: Layout 工业控制 开关电源 发帖人:yuze 发帖时间:2023-05-27 21:18:00
- 全自动吉他
- 我学吉他的现在目录好的吉他放着吃灰,我之前看见国外还是国内有人用单片机做了一把全自动吉他,可以自己弹还能和音,不过我在网上找不到相关的资料,具体是怎么实现全自动的不是清楚,目前知道的是可以用步进电机来拔动琴弦,用的电商平台上卖的半自动和音器,识谱的功能好像是提前写进去的。不知道有人知道这个东西吗?欢迎讨论
- 所属专栏: 技术交流 标签: 电机控制,步进电机 发帖人:小柯爱开发 发帖时间:2022-10-29 01:19:00
- 接layout项目
- 本人对电机驱动类电子产品的设计具有丰富的经验,主导过多类产品开发,开发产品大部分已投入市场中。现利用业余时间承接PCB设计,有需要联系。提供最优质的设计服务!遵循保密的原则,让您更放心。合作项目,可以提供样机的成本控制辅助服务,在不改动软件的情况下,优化电控成本。合作内容:电路设计,PCBLAYOUT期待您的洽淡
- 所属专栏: Layout布线 标签: layout 电机控制器 发帖人:木木电控 发帖时间:2022-10-17 22:14:00
- 无刷电机控制器用MOS
- 低压高品质N-MOS.pdf
- 所属专栏: 技术交流 标签: 无刷电机控制器用MOS 发帖人:元基朱生 发帖时间:2022-07-14 14:02:00
- 256细分步进电机驱动控制器国产替代MS35711T替代DRV8711,P=P
- 型号:MS35711T封装:TSSOP38产品简述MS35711T器件是一款步进电机控制器,它使用外部N沟道MOSFET来驱动一个双极步进电机或两个刷式直流电机。MS35711T支持全步进到1/256步进驱动模式。通过使用自适应消隐时间和包括自动混合衰减模式在内的多种不同的电流衰减模式,可实现非常平滑的运动过程。电机运动采用标准的DIR/STEP控制方法。器件运行通过一个SPI串行接口控制。输出电流(扭矩)、步进模式、衰减模式和堵转检测功能都可以通过SPI串行接口进行编程。主要特点1、PWM调制微步进电机驱动控制器2、内置256细分3、可选STEP/DIR接口控制或者直接PWM控制接口4、直...
- 所属专栏: 器件替换 标签: 步进电机驱动控制器 发帖人:XBW0331 发帖时间:2022-05-08 11:44:00
- MC33035DWR2G大电流驱动器可控制3相MOSFET电桥直流无刷电机控制器
- MC33035DWR2G是一款高性能的第二代单片无刷直流电机控制器,包含了实施全功能开环、三相或四相电机控制系统所需的所有有效功能。用于正确换向顺序的转子位置解码器、能够为传感器供电的温度补偿参考、频率可编程的锯齿波振荡器、三个开路收集器顶部驱动器,以及三个高电流图腾柱底部驱动器,适用于驱动功率MOSFET。还包含了保护功能,有欠压锁定、按周期电流限制且带有可选择时间延迟的关断模式、内部高温关断以及可以接口到微处理器控制系统中的独特故障输出。典型的电机控制功能包括开环速度、前向或反向、运行启用和动态制动。MC33035DWR2G用于运行电子传感器相位为60°/300°或120°/240°的无...
- 所属专栏: 技术交流 标签: MC33035DWR2G 直流无刷电机控制器 发帖人:Hailey 发帖时间:2021-12-22 14:22:00
- 湿度控制开关
- 请人设计一种带输入电压监控功能的湿度控制器,启动/停止湿度可调,湿度在设定范围内接通电源输出,其他要求如下输入电压:11.5V-15V输入电压低于11.5V断开输出输出电压:5V输出电流:3A湿度测量范围:0~100[%]RH湿度测量精度:±1[%]RH参数设置值:湿度全量程0~100[%]RH显示方式:三位LED数码管显示电压和湿度epaynow@hotmail.com
- 所属专栏: 项目外包 标签: 电压监控 湿度控制器 发帖人:CARfort 发帖时间:2021-05-28 01:16:00
- MCU微控制器在电动滑板车技术核心剖析
- 如果把电动滑板车的组件拆分,一一估价的话,电机及控制系统的成本是最高的,同时他们也是电动滑板车的“大脑“,电动滑板车的启动、运行、进退、速度、停止依靠的都是滑板车中的电机控制系统。电动滑板车能快速安全运行,对电机控制系统的性能要求很高,对电机的效率也有较大的要求。同时作为一种实用型的交通工具,要求电机控制系统能承受震动、耐受恶劣环境、可靠性高。常规的滑板车控制系统硬件设计方案如下图所示,主要包括驱动MCU、门驱动电路、MOS驱动电路、电机、霍尔传感器、电流传感器、速度传感器等模块。MCU通过电源通电工作,利用通讯接口和充电模块和电源及功率模块进行通信。门驱动模块与主控MCU进行电气连接,并通...
- 所属专栏: 技术交流 标签: MCU,微控制器,单片机 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-12-25 16:40:00
- 18年新款C2000PiccoloMCU推荐——TMS320F280049
- 芯片简介TMS320F280049是TI最新C2000Piccolo系列(该系列的最高级型号为TMS320F280049C,具有可配置逻辑块CLB,而不带C标的则没有CLB)。该系列芯片带有能与TMS320F2837x级Delfino系列芯片相媲美的超强外设+复杂数学处理能力,但价格定位在2807x和2806x之间。笔者认为,新产品若采用此型号芯片,能以接近2806x的价格,获得更低的功耗和足以与2807x媲美的性能和外设,因此十分值得开发数字电源、电机驱动器的工程师和学生朋友们使用!笔者自己已经在最新的项目中采用了该型号的芯片,这款芯片功能确实十分强大,相比之前流行的28335来说,各方面...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: C2000 TI DSP MCU 控制器 电源 电机 控制 发帖人:njyq2008 发帖时间:2018-06-11 20:27:00
- 基于CH55X的电阻屏控制器方案
- 电阻触摸屏是一种传感器,它将矩形区域中触摸点(X,Y)的物理位置转换为代表X坐标和Y坐标的电压,控制器利用X轴或Y轴检测(或交替检测)电压讯号后,计算出正确的光标触控位置,实现用户的触控意图。电阻触摸屏按照和主机的连接接口不同分为USB型、串口型和PS2型。通常情况下,电阻式触摸屏需要专门的驱动芯片来驱动,若将其设计成为USB接口则还需另加USB芯片。现在市面上USB接口控制器一般用带USB的单片机+ADC采集芯片来实现,CH558内置独特的ADC(内嵌触摸屏驱动电路),加之内置USB控制器,可以实现单芯片USB接口电阻式触摸屏控制方案。电阻触摸屏整体结构图CH55X方案简介:1、CH558...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 电阻屏 控制器 单片机 USB 发帖人:WCHMCU 发帖时间:2017-06-01 09:02:00
返回